Java-Programm in Steuerung importieren:

- starten von Nanopro
- Kommunikation mit Steuerung herstellen
- Softwarevorraussetzung: Firmwareversion 07.09.2011_rev3864 und neuer
- Reiter "Stausanzeige" auswhlen
- "bertrage Progamm" anklicken und die .prg Datei auswhlen
- nach dem Import der Datei, den Haken bei "Autostart" setzten. (nur bei getesteten Programmen, da sich das Programm im Fehlerfall nicht mehr durch Spannungsunterbrechung beenden lsst, sonst mit "Starte Programm" das Programm manuell starten)
- "Daten speichern" anklicken.

Nach einem Neustart der Steuerung (Spannungsversorgung trennen) wird das importierte Programm ausgefhrt.

Wenn Sie nderungen an diesem Programm vornehmen mchten, verwenden Sie bitte NanoJEasy V1.04, das Sie auf unserer Hompage runterladen knnen.
Weitere Informationen zum Programmieren finden Sie in unserem Programmierhandbuch.


fr Weitere Fragen senden Sie ein E-Mail an support@nanotec.de


import the Java-programm to the controller:

- start Nanopro
- get communication with the controller
- Softwareequirement: Firmwareversion 07.09.2011_rev3864 and newer
- select Tab "Statusdisplay"
- push the button "Transfer programm" and select the .prg file
- after the import of the file, set the hook at "Autostart" (only for tested programms, if it is a defect program you can't stop it with a restart of the controller, otherwise startmanually with the button "Run program".)
- push the button "Save data"

after a restart of the controller (off/on Powersupply), the imported programm will run

If you want to change something in the programm, please use NanoJEasy V1.04, you can download this software on our homepage.
You will find further Information about the programming in the programming manual.

for further questions send a E-Mail to support@nanotec.de

Nanotec Electronic GmbH & Co.KG, Kapellenstr. 6, D-85622 Feldkirchen bei Mnchen, 2014