Pressemitteilungen Archiv

Nanotec stellt neue sensorlose Regelung für BLDC-Motoren vor

Feldkirchen, 27. Februar 2014 – Speziell für BLDC-Motoren hat die in Feldkirchen bei München ansässige Nanotec Electronic GmbH & Co. KG eine neue sensorlose Regelung entwickelt. Sie ermöglicht es, die Position des Rotors über das Verhalten der Stromregelung indirekt zu ermitteln, anstatt sie mit einem Drehgeber direkt zu messen.

Im Gegensatz zu den bekannten sensorlosen Verfahren ist der neue Regler von Nanotec einfach und mit wenigen Standardparametern (Widerstand, Induktivität, magnetischer Fluss) einzustellen. Er ist zudem unempfindlich gegen Schwankungen der Parameter, so dass die Regelungsqualität nicht durch Fertigungstoleranzen oder die Umgebungstemperatur beeinflusst wird.

Mit Hilfe der Sensorless-Regelung lässt sich ein Drehzahlbereich bis zu 100.000 U/min und nach unten bis ca. 3% der Nenndrehzahl des Motors regeln – auch bei einer Richtungsumkehr.
Die Auflösung ist ähnlich wie bei einem Drehgeber mit 1024 Inkrementen, so dass der Motor sinuskommutiert werden kann. Gleichlaufschwankungen, die beispielsweise durch die Toleranzen der Winkel zwischen den Hallsensoren oder den Rundlauffehler eines Drehgebers entstehen würden, entfallen, da nur elektrische Größen gemessen werden.

Durch den Wegfall der Sensorik können Antriebssysteme leichter und kompakter gebaut werden, außerdem reduziert sich die Anzahl der Anschlusskabel und Steckkontakte. Zusätzlich entfällt mit dem Sensor eine störungsanfällige Komponente, wodurch die Zuverlässigkeit des Gesamtsystems erheblich erhöht wird.

Die sensorlose Regelung wird als Einsteckplatine zur Integration in eigene Gerätelösungen oder als Stand-alone-Steuerung angeboten. Von der Drehzahlregelung über Analog- oder Digitaleingänge bis hin zu komplexen, feldbusgesteuerten Applikationen ist ein breites Spektrum an Steuerungstechnologien erhältlich.

Eine hervorragende Anwendung für die Sensorless-Regelung bieten beispielsweise die Slotless BLDC-Motoren aus der Reihe DS28 von Nanotec. Aufgrund ihrer niedrigen Induktivität und des sehr schnellen Stromanstiegs in den Wicklungen können sie auch hohe Drehzahlen problemlos halten. Beim DS28 tritt kein Rastmoment auf, so dass er auch bei langsamen Geschwindigkeiten gleichmäßig läuft. Da die Slotless BLDC-Motoren keinen Eisenverlust aufweisen, haben sie einen deutlich höheren Wirkungsgrad als herkömmliche BLDC-Motoren.

Zu den Applikationsmöglichkeiten zählen außerdem Hochgeschwindigkeits-BLDC-Motoren ohne Hallsensoren, wie sie unter anderem in Dentalbohrern, CNC-Frässpindeln und Handtools zu finden sind, aber auch medizinische Pumpen oder Motoren für die Atemtherapie.