Pressemitteilungen Archiv

Nanotec eröffnet Niederlassung in den USA

Feldkirchen b. München, 05. März 2012 – Die Nanotec Electronic GmbH & Co. KG setzt ihre globale Wachstumsstrategie mit der Eröffnung einer Niederlassung in den USA fort. Die in Madford, Massachusetts, ansässige Tochtergesellschaft des bekannten Herstellers von Antriebslösungen firmiert unter Nanotec Electronic US, Inc. und wird den gesamten US-amerikanischen und kanadischen Markt abdecken. Neben dem direkten Vertrieb konzentriert sich das Unternehmen auf den Aufbau eines US-weiten Händlernetzes. Bereits seit 2011 ist Nanotec über Händler in den USA aktiv. Mit der Gründung einer eigenen Niederlassung wird die Unterstützung der Wiederverkäufer weiter verbessert und ausgebaut. Die Vertriebspartner und Endkunden können die Nanotec-Produkte damit auch in großen Stückzahlen künftig direkt über die USA beziehen. Die US-Tochter wird das gesamte Produktspektrum des Herstellers bereitstellen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf den hybriden Linearaktuatoren, die zunehmend als Alterantive zu pneumatischen oder hydraulischen Linearaktuatoren eingesetzt werden. Darüber hinaus werden neben dem Standardprogramm an Schrittmotoren die von Nanotec in Deutschland entwickelten Plug & Drive Motoren mit integrierter Steuerung, BLDC-Antriebe und intelligente Motorsteuerungen angeboten. „Auch in den USA sehen wir den Trend zu Antrieben mit hochwertiger Elektronik, die dadurch auch in der Lage sind, selbstständige Steuerungsaufgaben ohne übergeordnete SPS zu übernehmen“, so Stephan Huber, Geschäftsführer von Nanotec Electronic GmbH & Co. KG. Für den Aufbau des US-Geschäfts vor Ort konnte mit Michael McShane ein erfahrener Antriebsexperte und Marktkenner gewonnen werden. Die US-Niederlassung ist ein weiterer Schritt in der Globalisierungsstrategie des Herstellers aus Feldkirchen bei München, der sich sehr frühzeitig über ein Joint-venture in China engagiert hat und 2008 mit einer eigenen Tochtergesellschaft in ChangZhou eine Fertigung nach deutschen Qualitätsstandards errichtet hat. Die neue Nanotec-Niederlassung wird erstmals auf der ATX East präsent sein, die vom 22. bis 24. Mai 2012 in Philadelphia, Pennsylvania, stattfindet (Stand 2655).